This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:当电流超过预期最大值时、ALERT 是否可以置为高电平?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045040/ina236-can-alert-assert-high-when-the-current-exceeds-expected-max

器件型号:INA236
主题中讨论的其他器件: INA233

大家好、

客户计划使用 INA233、但由于某些原因更改为 INA236。
与 INA233不同、INA236看起来不会判定电流是否超过预期的最大电流。

我的理解是否正确?
如果是、我是否设置分流电压限制以在过流时实现高电平?
这意味着、如果我 的预期最大电流为5A 且分流电阻器为10m Ω、那么寄存器设置将低于该值、对吧?
其他寄存器为默认值。

6h:8000h (SOL 为1以设置分流电压限制、位11-14为0)
7h:4E20h (20000d = 5A*10m Ω/2.5uV)

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    是的、您的理解是正确的。 设置 分流电压限值 相当于设置电流限值。

    寄存器值正确。 ‘ALERT 引脚需要高电平有效,则 APOL 位应设置为‘1’。 因此、寄存器6h 应写入8002h。

    此致、Guang