请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA236 主题中讨论的其他器件: INA233
大家好、
客户计划使用 INA233、但由于某些原因更改为 INA236。
与 INA233不同、INA236看起来不会判定电流是否超过预期的最大电流。
我的理解是否正确?
如果是、我是否设置分流电压限制以在过流时实现高电平?
这意味着、如果我 的预期最大电流为5A 且分流电阻器为10m Ω、那么寄存器设置将低于该值、对吧?
其他寄存器为默认值。
6h:8000h (SOL 为1以设置分流电压限制、位11-14为0)
7h:4E20h (20000d = 5A*10m Ω/2.5uV)
此致、
Koyo