Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9002-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9002 大家好、
TLV9002 (TLV9002IDR)和 TLV9002-Q1 (TLV9002QDRQ1)之间的特性是否存在差异?
我正在寻找 TLV9002IDR 的替代产品。 TLV9002QDRQ1似乎就是其中之一。
当我检查这两个数据表时、我发现下面的参数不同
- 最大电源电压
- ESD 额定值(针对 TLV9002S)
- 热性能信息
- 最大输入失调电压
- 每个放大器的静态电流最大值
这些器件之间是否还有其他差异?
此外、如果在从 TLV9002切换到 TLV9002-Q1时需要注意任何点、请告知我。
此致、
Kurumi