This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002与 TLV9002-Q1比较

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043058/tlv9002-tlv9002-vs-tlv9002-q1

器件型号:TLV9002

大家好、

 

TLV9002 (TLV9002IDR)和 TLV9002-Q1 (TLV9002QDRQ1)之间的特性是否存在差异?

 

我正在寻找 TLV9002IDR 的替代产品。 TLV9002QDRQ1似乎就是其中之一。

当我检查这两个数据表时、我发现下面的参数不同

  • 最大电源电压
  • ESD 额定值(针对 TLV9002S)
  • 热性能信息
  • 最大输入失调电压
  • 每个放大器的静态电流最大值

 

这些器件之间是否还有其他差异?

此外、如果在从 TLV9002切换到 TLV9002-Q1时需要注意任何点、请告知我。

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库统-圣

    可使用汽车版本(Q1后缀)代替商业版本。 ESD 额定值的差异不应改变您的设计、因为您要查看2个非关断器件。 电源电压是绝对最大值、我们不建议以绝对最大值运行器件、以免损坏器件。 在建议的工作条件下、电源电压是相同的。

    汽车版本的成本将显著提高。 如果您能为我提供系统要求(电源电压、压摆率、带宽、静态电流等)、我可能会找到一个成本不高的合适替代产品。   

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry-San

    理解、感谢您确认!

    此致、

    Kurumi