This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:关于高温和高湿度测试(THB)的条件。

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042213/opa388-about-the-conditions-of-high-temperature-and-high-humidity-test-thb

器件型号:OPA388

大家好、

我的客户希望尝试 高温和高湿度测试(THB)。
请告诉我测试条件吗?
我认为应在数据表的测试条件下使用 JEDEC 进行。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    TI 对 包括   OPA388在内的所有产品执行(或通过相似性进行验证)湿敏等级测试(MSL)和高加速应力测试(HAST)。

    湿敏等级 与某些半导体的封装和处理预防措施有关。 MSL 是  一种电子标准、适用于潮湿敏感型器  件暴露在室温条件下的时间段(1级为30°C/85%RH;所有其他级别为30°C/60%RH)。

    湿度/回流敏感度分类对于塑料[1] 集成电路(IC) SMD、湿敏等级为八级。 组件必须在允许的时间内安装和回流(袋中的地板寿命)。

    • MSL 6  使用前必须进行烘烤
    • MSL 5A  24小时
    • MSL 5  48小时
    • MSL 4  72小时
    • MSL 3  168小时
    • MSL 2A  4周
    • MSL 2  1年
    • MSL 1  无限制

      OPA388的所有封装 均归类为 MSL 2

    以下是测试2级 MSL 的条件。

    CSAM

    1. 在125°C 下24小时烘烤
    2. 85C/60%RH、持续168小时
    3. 在260C 的峰值温度下进行3次回流
    4. 助焊剂浸没/DI 水清洁
    5. 电气测试
    6. 发布 CSAM

    2级表示必须在1年内安装和回流焊零件。 主要重点是分层评估。

    OPA388 封装 还通过 130°C/85% RH HAST 测试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、

    非常感谢您的回复。

    我了解测试条件。
    我认为它已通电、但您如何处理输入电压和端子?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 性能 MSL 测试符合行业标准 JEDEC J-STD-033、而 HAST 测试符合  JESD22-A110E.01标准。

    请查看以下链接和随附文档。

    https://www.navsea.navy.mil/Portals/103/Documents/NSWC_Crane/SD-18/Test%20Methods/jstd033.pdf

    https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-testing.html?keyMatch=JESD22-A110E

    e2e.ti.com/.../MSL-Ratings-and-Reflow-Profiles.pdf

    e2e.ti.com/.../TheConceptOfRelativeHumidityInHAST.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V+/V-的输入电压是多少?
    IN+/IN=的输入信号类型是什么?

    我想知道 HAST 的测试条件。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    HAST 条件在上述文档的红色圆圈中给出:温度130C、相对湿度85%、测试持续时间96小时。

     HAST 前后、所有器件均经过电气测试、以符合 指定条件下的数据表参数(例如5.5V 的 Vcc)-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek、

    我认为 HAST 是应用偏置的测试。
    请告诉我测试期间的电压应用和引脚端接。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    如果您的问题与 HAST 期间使用的配置有关、则器件处于静态条件下、输入和输出处于数据表顶部指定的1/2 Vs:Vcm = Vout=Vs/2、RL = 10k 连接到 Vs/2。  
    最简单的设置方法是在缓冲器配置(G=1)中使用运算放大器、此配置中具有+/-2.75V 电源、正输入接地和10k 输出负载接地。