Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR300, OPA2197
主题中讨论的其他器件: XTR300、 OPA2197
需要对器件的输出纹波/噪声特性进行澄清。
数据表第15页显示了2图39、40的带滤波和不带滤波的输出纹波、我不清楚的是图40中所示纹波的来源。 如果对 Vin (引脚6)施加干净的静态直流电压、 是否可以预期图40中所示的输出噪声波形?
我们正在进行这样的测试、我们的 RC 滤波器与您的滤波器非常相似。 我们的源电压很干净、但终端电阻器上会产生~40mV 的纹波噪声。
请提供建议
Tom Greene