This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:放大器论坛

Guru**** 2970200 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR300, OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042497/xtr111-amplifiers-forum

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR300、 OPA2197

需要对器件的输出纹波/噪声特性进行澄清。

数据表第15页显示了2图39、40的带滤波和不带滤波的输出纹波、我不清楚的是图40中所示纹波的来源。 如果对 Vin (引脚6)施加干净的静态直流电压、 是否可以预期图40中所示的输出噪声波形?

我们正在进行这样的测试、我们的 RC 滤波器与您的滤波器非常相似。 我们的源电压很干净、但终端电阻器上会产生~40mV 的纹波噪声。

请提供建议

Tom Greene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、XTR111将在输出端显示一些纹波噪声、其中输出纹波与负载电流和负载电阻器成比例。  XTR111 能够  通过使用一 个内部周期斩波技术来实现直流精度/低漂移; 并且一小部分开关 斩波噪声毛刺出现在器件上的电流输出上。 电流镜的精度取决于多个独立内部电流源的动态匹配。  如您所述、数据表在图39的"动态性能"部分讨论了斩波开关噪声(不带滤波器)、并在图40中推荐使用输出电容器、在数据表的图41中推荐使用 RC 低通滤波器来降低该噪声。   

    对于需要低噪声 的相对低频4-20mA 电流变送器应用、通常使用图41的 RC 低通滤波器配置。  可以调整 RC 滤波器的转角频率、以降低这种噪声、并在带宽方面进行折衷。  对于 对该噪声敏感但同时需要相对高带宽的应用、不建议使用 XTR111。  例如、XTR111与需要 HART 通信的电流发送器应用不兼容、因为 HART 协议具有严格的噪声和频率响应要求。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息、Luis。  我已附上数据表中的滤波波波波波形

    我的问题是 、该波形是由 IC 生成还是由馈送 IC 的信号源生成?

    数据表未详细说明信号源、因此我假设它比图40中所示的更干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、上面数据表图40中显示的开关噪声是由 XTR111 IC 生成的、同时施加极低的噪声/稳定的直流输入信号。  

    如果 XTR111输入电压信号(VIN)有额外的噪声,XTR111的输出将显示上述开关噪声加上 在器 件输入端注入的外部 VIN 噪声;其中 VIN 信号由传递函数 IOUT=10*VIN/RSET 增益。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis。 感谢您的回复。 因此、假设信号源是静态直流电压、且将零噪声馈送到该 IC 的输入端、我们仍然会看到负载 电阻器上出现图40中显示的~40mV 峰值波形。对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、没错。  即使在应用极低或理想零噪声输入信号时、该器件也具有一定数量的固有开关斩波噪声。  此外、请查看数据表的图6第6页、其中显示了器件的输入参考噪声频谱、其中该频谱显示了10kHz 以上频谱中的此开关噪声分量。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    为了澄清这一点、如果您需要比图40更低的噪声、该图显示了大约40mV 的噪声纹波、 请查看图41、其中在负载电阻旁边添加了一个额外的 RC 滤波器、以将噪声纹波减小到小于5mV 、其中在添加 R=10kOhm 和 C=10nF 滤波器后噪声显著降低。  可以进一步调整滤波器的角、以降低噪声。

       

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、添加的滤波器确实会降低噪声、但 FC 为~1.6khz、这会导致我们的带宽丧失。 您是否建议其他电流变送器 IC 的噪声低于此 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    遗憾的是、对于3线电流发送器、我们仅提供 XTR111、XTR300/5;它们具有类似的架构、依赖于动态匹配的电流镜、这些电流镜可能会显示内部斩波/开关的一些残留物。

    另一种方法是构建分立式3线电流变送器、类似于以下文档中介绍的变送器。  这适用于使用 OPAx333的低电压5V 电源应用、高侧电流发送器:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf

     通过替换运算放大器和晶体管、可以使用上述文档中的设计过程来设计类似的高电压解决方案。  下面的第二个示例使用支持 更高电源电压的 OPA2197:

    根据您的需求、还有电压至电流发送器的其他拓扑。  此4-20mA 电流变送器应用需要多大的频率范围?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、感谢您提供的信息。 我们的目标范围是0-20kHz。 我们的应用是2线。 我们将为客户提供2个连接:GND 和电流输出。 它们在这2个连接上提供端接电阻器、并相应地处理信号。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    只要负载电阻器与 V 至 I 转换器电路在单极电流输出应用中使用的相同 GND 电势相参考、上述拓扑就可以正常工作。  

    1) 1)此应用中所需的电压电源要求、输入电压振幅、所需的输出电流范围和负载电阻器范围是多少?

    2) 2)频率响应为0-20kHz、负载电阻器的噪声要求是多少?

    注: 我更正了上述帖子上的文档链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、感谢 您提供的信息。 我们的要求是提供0至25mA 的电流输出和接地基准。 要求客户在负载电阻高达500欧姆时终止电流、典型值为250欧姆。 对于5V 电压、我们预计纹波不会超过2mV。 由于我们无法控制客户终端的终端、因此我们无法考虑该位置的滤波器。 我还将查看您的链接。 这似乎更具成本效益。 希望此信息能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、我忘记了包含电压源信息。 源电压为0-5V、因此对于0-5V 输入电压、输出电流为-25mA。 我们提供12V 和24V 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    OPA2197由+12V 电源供电时的 V-I 电流到电压转换器将工作、同时支持250Ohm 负载电阻器、电流为25mA (电阻器两端的电压为6.25V)。  如果负载电阻为500欧姆、电流为25mA (电阻两端为12.5V)、则需要使用+24V 电源供电以实现余量。  

    请参阅以下示例、我将 RS1电阻器调整为2kΩ Ω、以接受 VIN = 0-5V 信号并产生0-25mA 输出。  电路的%ERROR 精度取决于 RS1、RS2和 RS3的电阻器容差。  

    下面是使用250Ω Vs=+12V 为电路供电时的直流传输特性 VIN=0-5V、Iout=0-25mA、Rload=8 Ω。  

    当 Rload =Ω Ω  且 Vout=5V、Iout=20mA 时、噪声约为~258uVRMS 或~1.7mVpeak-peak (约)。

    下面是20kHz 时100mV 至5V 正弦信号的瞬态仿真结果。 (VIN 略高于 GND、以确保 P 沟道 FET 始终处于仿真状态)。

    在下面找到包含 TINA 仿真文件的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../OPA2197_5F00_current_5F00_transmitter_5F00_forum_5F00_10_2D00_7_2D00_21.zip

    如果您有任何需要、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、非常感谢您的帮助。 我将跟进您的解决方案。