This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9154:AI 和 AO 应用

Guru**** 2502555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042798/tlv9154-ai-and-ao-application

器件型号:TLV9154

我们将为 MD 系统中的 AI 和 AO 应用推广 TLV9154。 它具有轨到轨输入/输出、并且 C-M 范围超出两个轨、即(V-)-0.1V 和(V+)+0.1V  

运行条件:

VCC+=12V、典型值、VCC-=0V (单电源)

模拟输入电压:0V 至10V

模拟输出电压:0V 至10V

信号频率:100KHz

TLV9154是否是实现此 AI/AO 功能的最佳器件? 或者您建议使用什么器件? 为什么? 谢谢。  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    根据您的要求、TLV9154听起来非常适合此应用! 但如果你能给我一些更详细的信息、我可能会找到更合适的方法。  

    客户是否有任何其他参数、例如系统增益? 是否有噪声要求?

    是否还需要特定的封装?  电机驱动应用可能具有很大的空间限制、因此与 TLV9154采用的 SOIC 封装相比、RUC 封装(X2QFN)可能对客户更具吸引力。  

    此致、

    Robert Clifton