请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9154 我们将为 MD 系统中的 AI 和 AO 应用推广 TLV9154。 它具有轨到轨输入/输出、并且 C-M 范围超出两个轨、即(V-)-0.1V 和(V+)+0.1V
运行条件:
VCC+=12V、典型值、VCC-=0V (单电源)
模拟输入电压:0V 至10V
模拟输出电压:0V 至10V
信号频率:100KHz
TLV9154是否是实现此 AI/AO 功能的最佳器件? 或者您建议使用什么器件? 为什么? 谢谢。
此致
Brian W