This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4277:250µA μ A/放大器的电流是多少?

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042265/opa4277-what-current-is-250-a-amp

器件型号:OPA4277

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

四路、低功耗(250µA μ A/放大器)、精密运算放大器
记录在 OPA442的产品页面中。
250µA μ A/放大器的电流是多少? 是静态电流吗?

数据表中记录了“静态电流=±825µA μ A/放大器(最大值)”。
这与 μ 250µA 放大器有什么关系?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    对于 我们的精密放大器产品、产品数据表 提供了产品的电气性能、并说明了 TI 为产品提供的保证、因此请始终首先参考。 OPA4277  kΩ 表将±、静态电流(每个放大器)在 TA = 25°C 且 RL = 2k Ω 时列为825uA (最大值)、如您所述。 这是 OPA4277的静态电流规格。 OPA4277产品页面上列出的250uA/放大器不正确。

    遗憾的是、在创建在线产品页面时、当信息从产品数据表传输到这些页面时会出现一些错误。 这是其中一种情况。 我不确定谁修复了在线产品页面、但我将看到我是否可以找到谁尝试修复它。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程