Other Parts Discussed in Thread: OPA4277
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA4277 大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
四路、低功耗(250µA μ A/放大器)、精密运算放大器
记录在 OPA442的产品页面中。
250µA μ A/放大器的电流是多少? 是静态电流吗?
数据表中记录了“静态电流=±825µA μ A/放大器(最大值)”。
这与 μ 250µA 放大器有什么关系?
非常感谢。
此致、
Yuki