This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:Spice 模型中的输入电容

Guru**** 2979760 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041417/opa858-input-capacitance-in-the-spice-model

器件型号:OPA858

您好!

OPA858 Spice 模型指出、共模和差分输入电容均为0.05pF。

其数据表相应地显示了0.62pF 和0.2pF。

为什么会有这样的区别? 这是来自封装吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在前面做了一些模型测试、输入 C 在仿真中看起来很好-请回忆一下内部到模型、节点上可能不仅仅有一个简单的 C 悬挂。  

    e2e.ti.com/.../4527.OPA858-model-testing.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现它深入到了模型的文本中。 读出它非常复杂。

    谢谢 Michael。