Other Parts Discussed in Thread: OPA858
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA858 您好!
OPA858 Spice 模型指出、共模和差分输入电容均为0.05pF。
其数据表相应地显示了0.62pF 和0.2pF。
为什么会有这样的区别? 这是来自封装吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在前面做了一些模型测试、输入 C 在仿真中看起来很好-请回忆一下内部到模型、节点上可能不仅仅有一个简单的 C 悬挂。