This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:单电源的 Tina 仿真错误

Guru**** 2965580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1041357/ina849-tina-simulation-error-with-single-power-supply

器件型号:INA849

您好!

我将获得单电源的误差结果。  

VIN+:2.1V

VIN-:2.0V

增益:9.

观察到的输出电压:1.5V

预期输出电压:0.9V

e2e.ti.com/.../sbombj8-_2800_1_2900_.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    我可以为你效劳。 看起来我们实际上正在进入输入共模电压限制。 正如您现在所掌握的、输入差分电压(Vd)为100mV、共模输入电压(Vcm)为2.05V。 INA849上的 VCM 范围为来自任一电源的2.5V。 第二级差分放大器也具有 VCM 限制。 我们创建了一个计算器工具、允许设计人员快速分析这些输入/输出。  

    计算器工具称为 模拟工程师计算器。 请下载此文档并单击"放大器和比较器"、然后单击"INA VCM v VOUT"。 从此处、从下拉菜单中选择 INA849、然后单击"OK"。  

    输入电源、增益、基准电压和共模电压、然后单击"OK"。 我为您创建了以下图表、但我将输入共模电压从2.05V 更改为5.45V。 从下图中可以看出、允许的输入差分电压范围为22mV 至1.03V、可产生0.2V 至9.3V 的线性输出。

    这是 VCM 变化的新电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应和技术详细信息。 模拟计算器工具很有用、我之前不知道该工具。

    我不知怎么看不到与 INA849相关的共模电压。

    我尝试使用以下规格进行仿真。  

    VIN+:3.5V

    VIN-:3.4V

    增益:9.

    Vdiff:100mV

    VCM: 3.45V

    输出电压1V。 有线索吗?