您好!
我将获得单电源的误差结果。
VIN+:2.1V
VIN-:2.0V
增益:9.
观察到的输出电压:1.5V
预期输出电压:0.9V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sadashiva、
我可以为你效劳。 看起来我们实际上正在进入输入共模电压限制。 正如您现在所掌握的、输入差分电压(Vd)为100mV、共模输入电压(Vcm)为2.05V。 INA849上的 VCM 范围为来自任一电源的2.5V。 第二级差分放大器也具有 VCM 限制。 我们创建了一个计算器工具、允许设计人员快速分析这些输入/输出。
计算器工具称为 模拟工程师计算器。 请下载此文档并单击"放大器和比较器"、然后单击"INA VCM v VOUT"。 从此处、从下拉菜单中选择 INA849、然后单击"OK"。
输入电源、增益、基准电压和共模电压、然后单击"OK"。 我为您创建了以下图表、但我将输入共模电压从2.05V 更改为5.45V。 从下图中可以看出、允许的输入差分电压范围为22mV 至1.03V、可产生0.2V 至9.3V 的线性输出。

这是 VCM 变化的新电路。