请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4130 您好!
我将 THS3140用于单端到差分转换。 在设计电路板之前、我在 TINA 上运行仿真。
现在我正在使用电路板、但我遇到钳位问题。
DAC IC 正在发出+-10V 的光(我检查过它)、但运算放大器会钳制输出电压。
这里是我的原理图和输出电压快照。 (输出电压大约为+-9.5V)
数据表显示输出摆幅大于+-10V、但我是否缺少某些东西?
谢谢你。