This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4130:输出电压钳位问题

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135453/ths4130-output-voltage-clamping-problem

器件型号:THS4130

您好!

我将 THS3140用于单端到差分转换。 在设计电路板之前、我在 TINA 上运行仿真。

现在我正在使用电路板、但我遇到钳位问题。  

DAC IC 正在发出+-10V 的光(我检查过它)、但运算放大器会钳制输出电压。  

这里是我的原理图和输出电压快照。 (输出电压大约为+-9.5V)

数据表显示输出摆幅大于+-10V、但我是否缺少某些东西?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、最大信号频率为100Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我找到了问题。 在较高电压下、DAC 输出无法驱动运算放大器。 我增大 Rf 和 Rg 的值。 这个问题已解决。

    使用大约10k 电阻器(Rf 和 Rg)实现单位增益是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些值仅对800R 的负载阻抗有效。

    Kai