This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6713:TLV6713

Guru**** 2591810 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028600/tlv6713-tlv6713

器件型号:TLV6713
你(们)好  
在数据表 中,引脚 SENS 作为最大25nA 的输入电流,
当我使用 PSpice 模型 TLV6713时,引脚 SENS 中的输入电流大约为400nA,  
反映实际情况的价值是什么?  25nA 或400nA  
如果 pspice 模型未反映实际值、如何使用实际值修复模型?
Tnx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表反映了实际值、其中25nA 为最大值、1nA 为 SENSE 引脚中输入电流的典型值。  

    请给我一些时间来修复 pspice 模型、并向您发送一个包含真实值的新更新版本。

    谢谢、

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 数据表代表了实际情况。

    我们的模型通常根据典型的电气特性值对组件进行建模。 在这种情况下、典型的输入偏置电流为1nA。

    该模型目前正在更新、并将在几天内发布到 TI.com。 我可以在星期五之前向您发送更新的.lib 文件。

    此致、

    Izak Walker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还行 ,很棒

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还行 ,很棒

    B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我将更新后的.lib 文件附加到此帖子。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../TLV6713.LIB

    此致、

    Izak Walker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Isak  

    感谢您的快速回答、我将检查该模型是否适合我、我将向您提供反馈

    BR

    Itay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作!

    e2e.ti.com/.../itay_5F00_tlv6713.TSC

    谢谢、Izak

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Izak

    我尝试将新模型移植到 pspice ver 17.2,并在   函数4orGate 中重新生成错误消息“线到长132个字符”。

    当然、我尝试将一些字符降低到另一行+符号、但它没有帮助、并且出现了其他问题。

    BR

    Itay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itay  

    我们周一休息,但伊萨克将在周二早上返回时发言。  


    卡盘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    我们使用的 PSpice 版本为17.4。

    我使用+字符拆分行并进行无误仿真。

    以下是.LIB 文件:

    e2e.ti.com/.../0675.TLV6713.LIB

    伊萨克·沃克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Izak  

    现在、根据数据表、当 SENS 的电流正常时、模型正常工作
    非常感谢您的快速帮助