Other Parts Discussed in Thread: OPA699, OPA855
您好!
下面是我针对不同功率级别的光电二极管不同类型的脉冲数字化的问题陈述。
情况1。 需要 将来自 APD (CD = 2pF)的100nA 电流脉冲数字化。
情况2. 引脚(Cd = 6-12pF)在100Mhz 下的500nA 电流脉冲需要数字化
我目前正在使用 LT6269-10来实现共源共栅2、其中我只能实现14uA (第一级增益为2.5K、第二级增益为10、参考值为350mV)
我目前在案例1中使用 LT6268、在这种情况下、我只能实现35uA (第一级增益1K、第二级增益= 10、对于参考值350mV)
请建议一个能够实现 案例1和2目标的部分
到目前为止,我的实验中值得注意的要点如下:
1、运算放大器的单位增益越稳定(强制)
2.运算放大器越好是单轨放大器、因为我可以轻松处理直流/直流电源噪声(由于直流/直流噪声、我也无法满足要求)
3.如果运算放大器的第一级本身能够实现10k 的跨阻增益、然后第二级的增益为+10、则更好
4、目前我在第二级使用 opa699作为比较器+10和 LT6754,所以第一级是我的关键要求,比较器级可以建议以后使用等效比较器。
此致。