This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500 -高电容负载

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030396/drv2700evm-hv500---high-capacitance-load

主题中讨论的其他器件:DRV2700EVMDRV2700EVM-HV500DRV2700

我们使用    EAP 类型触觉传动器测试了您的 DRV2700EVM-HV500和 DRV2700EVM、其电容超过200nF、应以212Vpp (0–212V)的频率驱动、频率高达150Hz。

通过使用 DRV2700EVM-HV500,我们在20Hz 时的占空比限制为50%(请参阅所附图像)。

是否可以使用评估板上的 DRV2700EVM IC 以更高的频率和占空比驱动传动器? 可能是通过更改评估板上的某些组件来实现的?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您上传的图片不正确、请您再次回复。

    您是否希望 DRV2700在150Hz 下以212vpp 提供方波输出?

    最棒的

    Carson

    低功耗音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    您能否通过以下链接访问该图像:

    https://i.ibb.co/MPvB1kT/TI-osc.png

     

    是的、我们使用 Eval 尝试了方波。 开发板软件。 电容负载为220nF、如果我们增加频率、Vpp 值将减小。

     

    是否有任何方法更新发件人、包括 Vitaliy、其电子邮件地址为 :vitaliyparkula@kemet.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然无法访问图像、请您复制并粘贴。

    如果使用 EVM、如果升压电压为最大值、那么在某个频率下实现 Vpp 时、如果该值超出 DRV2700数据表中频率响应图的范围、您可以做的事情不多。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carson、您好、感谢您的反馈。

    如最初所述,我们使用的是 DRV2700EVM-HV500板,它在高达500V 的反激式模式下工作(在 DRV2700 IC 的“9.2.5反激电路”部分中进行了说明)。  我们有兴趣以其一半的电压输出能力使用它,大约212V 的电压输出能力来驱动频率高达200Hz 的220nF 的传动器。

    在200Vpp (0–200V)时、220nF 传动器的低频运行(仅20Hz)主要原因似乎是负责排放传动器电荷的 DRV2700EVM-HV500板的高 RC 时间常数。

    DRV2700EVM-HV500上存在的 RC 时间常数是否可以更低? 我们是否应该为此降低下拉 FET 电路(DRV2700 IC 数据表中的图37)上的 R (FET1)和 R (FET2)值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您认为是反激式配置本身的电阻器会影响您的性能、则可能会降低电阻器的电阻器、但会导致电路中出现较大的泄漏电流、 因此、我不会正式推荐它 、尤其是当涉及高电压时、它可能是一个安全问题。

    此致、

    Carson