Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700EVM-HV500, DRV2700
我们使用 EAP 类型触觉传动器测试了您的 DRV2700EVM-HV500和 DRV2700EVM、其电容超过200nF、应以212Vpp (0–212V)的频率驱动、频率高达150Hz。
通过使用 DRV2700EVM-HV500,我们在20Hz 时的占空比限制为50%(请参阅所附图像)。
是否可以使用评估板上的 DRV2700EVM IC 以更高的频率和占空比驱动传动器? 可能是通过更改评估板上的某些组件来实现的?
感谢您的支持