This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有交流耦合双极输入摆幅的 PGA/VGA

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA280, LMH6401, THS7530, VCA2612, VCA2617, LMH6514, VCA2615, VCA820, PGA870, TINA-TI, THS4561, VCA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030950/pga-vga-with-ac-coupled-bipolar-input-swing

主题中讨论的其他器件:PGA280LMH6401THS7530VCA2612VCA2617LMH6514VCA2615VCA820PGA870THS4561VCA810

您好!

我正在寻找具有交流耦合双极输入摆幅的 PGA/VGA。 我已经了解了可用器件、并找到了几个选项、例如 THS7530、LMH6401和 PGA280。

所需规格为:输出摆幅在+/-2.5V 范围内、增益为-20dB/0dB 至60dB 的全差分放大器,工作频率范围为最大100kHz

我发现的部件问题如下:

THS7530 - 11dB 的最小增益、如果可以选择-10dB 衰减、则所需的最小增益为0dB、效果更佳

LMH6401 -超高带宽且所有响应图均未涵盖所需的频率范围、高带宽噪声也可能是一个问题

PGA280 - 噪声系数非常高

如果我忽略了适用于该应用的任何器件、请提供建议。

任何实现所需可编程增益的建议都将是一大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 VC820、它在该系列中有4个成员、然后有一串用于超声波的多通道 CMOS 器件、如 VCA2612

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我同意 LMH6401在您的频率范围内会过大。 要 查看增益范围的其他全差动 PGA/VGA:  

    VCA2617:−10dB 至38dB 或−16dB 至32dB;双通道全差动 VGA、50MHz、+5.25 (+/-2.5V)电源

    LMH6514:-12dB 至30dB、全差动 DVGA、600MHz、 +5.25 (+/-2.5V)电源

    VCA2615: -15dB 至60dB 之间的可变增益范围(参见下图)、 双通道全差分 VGA、 42MHz、 +5.25 (+/-2.5V)电源

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    VCA820和4个相似器件由于输出为单端、因此不是完全差分。

    VCA2612和类似器件由单个正电源供电、不接受所需的负输入范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我已经检查了建议的器件的数据表、但没有提到+/-2.5V 电源。

    如果我错过了这个机会、您能不能指出它在哪里被提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您是正确的、我错误地认为这些器件允许使用双电源。 遗憾的是、VCA2617、VCA2615和 LMH6514仅允许5V-6V 单电源。  由于这是交流耦合输入应用、您是否能够使用平衡-非平衡变压器、然后对于差动输出、您需要两个用于差动输出的放大 器、例如本应用手册。 但是、这显然会增加成本、空间和失真。

      还有 PGA870。 该器件是全差动 VGA、适用于双电源、但频率为650MHz、增益范围为-11.5dB 至20dB。 因此、该器件将没有您的频率范围的数字。 但是 、该器件有一个 TINA-TI/PSpice 模型和 EVM 可用于对您的频率范围进行仿真/测试。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于此功能、您的100kHz 相当低、但这是一种可能的解决方案

    VCA810具有相应的范围、但需要后置 FDA 以20dB 的固定增益返回差分输出-我使用了 THS4561具有+/-5V 功能的超低功耗 FDA。  

    VCA810是早期 VCA610的一个过程迁移-在该时代、需要将差分输入转换为单输出。 因此、在您的情况下、交流耦合到 FDA 以添加20dB 增益、从而将范围移动到所需的位置并返回到差分输出。 通常情况下、这是一个非常大的调节范围  

    1.在最大增益下遇到输入本底噪声问题

    2.以最小增益运行输入过驱问题、但  

    给你。  

    该文件的 V9版本、  

    e2e.ti.com/.../VCA810-with-THS4561.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我有了 FDA、添加了一个150kHz 二阶巴特沃斯。 但这会限制噪声、  

    e2e.ti.com/.../VCA810-with-THS4561-with-150kHz-Butterworth-MFB.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    PGA870是一个很好的建议、但在数据表中完全遗漏了有关双电源的器件。

    我们将查看 SPICE 模型。 唯一的问题可能是为了实现所需的增益、我可能必须进入 PGA 的3级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    这也是我要研究的解决方案之一。 我没有实现二阶巴特沃斯滤波器、这是一个很好的噪声增益、它将把噪声与 全差分 VGA 进行比较并决定。

    实际上我决定先使用数字电位器、但它们存在相位问题。 因此、由于应用需要最小的相位失真、因此决定更改。 我已经检查了您在没有滤波器的情况下提供的仿真文件、观察到了一些最小的相位失真。 您是否有任何建议来纠正这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     使用全差分放大器、最大限度地减小输出电压摆幅、增加输出负载和仔细的 PCB 布局将改善相位失真。 我会将第二级 FDA (非增益控制)设置为单位增益、因为您希望  使用的 PGA 允许增益控制低于0dB。  

    谢谢、

    Sima