This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:恒流源的控制电路异常

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030375/opa2277-abnormal-control-circuit-of-constant-current-source

器件型号:OPA2277

大家好、

恒流源电路设置异常电流。

通过使用示波器分析、运算放大器 OPA2277的1英尺具有以下波形、并且在使用万用表笔的2英尺后波形消失。

想知道如何生成波形?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    OPAMP 的相位裕度可能会因在反馈环路中增加过多的相位滞后而受到侵蚀。 您需要执行相位稳定性分析。

    R405还有什么连接? 电缆? 多长时间?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    想知道如何生成波形?

    您的描述不清楚。  

    如果您的意思是输出 OPA2277正在生成方波、那么我不知道它来自哪里。 如果输出生成类似正弦的波形、它可能是 KAI 建议的振荡。  

    您可以向我们发送高分辨率原理图吗? 我们可以在仿真中检查 V-I 转换器的稳定性(请向我们提供设计要求)。  

    红色圆圈内的电阻器是电路的感应电阻器。 恒定电流 PWM_Y201/Rsense 应为电路的最大电流、它与 PWM 输入电压保持一致。 橙色圆圈中的 BJT 可能是您当前提供的晶体管。 我认为只有 Q402在配置时提供电流。 实际上、您只需 Q402即可使电路正常工作。  

    如果 BJT 配置为达林顿对、则看起来不正确。  YZQ4连接器应为两个晶体管的电源。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    担心、您的电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../zhonghui_5F00_opa2277.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    感谢 Kai 的原理图! 现在、V-I 电路得到补偿。  

    e2e.ti.com/.../zhonghui_5F00_opa2277-compensated-08252021.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的详细回答。

    当电路工作时、相应的 PWM 信号根据所需的电流值进行设置、继电器通过 MCU 控制连接到24V 以输出相应的电流。 上述电路的异常情况是继电器未施加任何 PWM 信号就未连接到24V、而运算放大器的引脚1输出一个600ms 的高电平4V 和低电平- 15V 方波信号

    如果 R403被移除、则信号仍然存在。 如果 R406被移除、该信号将成为600ms 方波信号、高电平为14.8V、低电平为-15V。 它感觉像一个由运算放大器的引脚1、2和3组成的比较器、以便输出高电平和低电平。 如果使用示波器测量 TIP41C 的两个引脚、则会出现20ms 的正弦波信号、但振幅很小、约为500mV、因为输出电流需要散热、因此 TIP41C 上固定了3cm 高的散热器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我猜测是24V 直流电源中存在问题的继电器。 我认为、当您执行测试时、继电器可能仍然短暂或部分打开(如果关闭、则 MUC 关闭)。 当测得的信号消失或消失时、"粘滞"继电器触点将与电源完全断开。 您可能有一个时间窗口、即当 MCU 关闭时、V-I 电路仍会部分供电。  

    U481光耦可能也"坏"、但继电器触点较差的可能性更大。 顺便说一下、如何偏置 U481中的 YZQ1节点或引脚4。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    请注意、输入电压为0V 时、您的电路没有合理的直流工作点:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的帮助。

    对于刚才提到的继电器问题、原理图中的继电器控制恒流源电路和24V 之间的连接。 事实上、当同一电路板启动时出现异常问题、控制继电器连接和断开连接的单芯片微型计算机引脚从未被下拉、也就是说、除非我们手动控制电流负载、否则继电器将不会打开 (我们通过上部计算机发送指令)此外、这种现象反映在实际测量的电流值(即 MCU 的 AD 引脚通过运算放大器的引脚7连接)异常。 例如、我设置50mA、但实际显示的是87ma。 当恒流源与万用表的电流齿轮串联时、测得的电流值为50mA、即引脚7的 AD 电压值错误。 通过软件调试、发现实际收集的 AD 值实际上是对应于87ma 的值。

    奇怪的是、如果使用万用表测量 AD 引脚(引脚7)的值、测量值会立即恢复正常。 在用不带万用表的电线接触引脚7后、测量值和设定值相同(更换 MCU 不工作)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您是否已经添加了 Raymond 的相位超前补偿方案?

    此外、我对 R405有点困惑。 您告诉过该电路是电流源。 但 R405呢? 是否已永久安装?

    您计划如何在零输入电压下管理直流操作点问题?

    请详细介绍您的应用。 为什么需要24V 电源电压? 继电器的用途是什么?

    电流源的负载是多少? 是否涉及电缆?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    这是我的错。 您正在使用双电源电压运行。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我将关闭此查询。 如果您能够向我们提供其他线索、我们可能会再次查看问题。  

    如果您有其他问题、您仍可以打开该主题。  

    最棒的

    Raymond