This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:四分频器精度与四分频器的含义是什么(&quot)?

Guru**** 2768815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1031523/ina240-q1-what-does-reference-divider-accuracy-mean

器件型号:INA240-Q1

大家好、  

"基准分压器精度"是什么意思?  

数据表显示"基准分压器精度最大值= 0.1%@ VS = 5V、VSENSE = VIN+–VIN–、VCM = 12V、且 VREF1 = VREF2 = VS / 2 (除非另有说明)、TA =–40°C 至150°C"。
在上述测试条件下、这是否意味着基准电压范围为2.5V±0.1%?
此外、您还希望基准电压范围也为 2.5V ± 0.1%@ VS=VREF1=5V、VREF2=0V 吗? / TA =–40°C 至150°C?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

    在第一个条件下 、基准 电压将为2.5V、因为  基准引脚是相同的、因此不会发生电压分压。 因此、它将是放置在 VREF 引脚上的确切电压。

     对于第二个测试条件、 基准 将为2.5V±0.1%。 基准分频器的误差将始终是±0.1%的有效基准误差。