请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240-Q1 大家好、
"基准分压器精度"是什么意思?
数据表显示"基准分压器精度最大值= 0.1%@ VS = 5V、VSENSE = VIN+–VIN–、VCM = 12V、且 VREF1 = VREF2 = VS / 2 (除非另有说明)、TA =–40°C 至150°C"。
在上述测试条件下、这是否意味着基准电压范围为2.5V±0.1%?
此外、您还希望基准电压范围也为 2.5V ± 0.1%@ VS=VREF1=5V、VREF2=0V 吗? / TA =–40°C 至150°C?
此致、
Ochi