This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2830:有关"beffer"放大器使用的非常基本的问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1030686/opa2830-very-basic-question-about-the-usage-of-beffer-amp

器件型号:OPA2830

您好!

让我来研究一下 OPA2830用作缓冲器的用途。

请检查随附的文件。

我使用 OPA2830制作了缓冲放大器、并对其进行了评估。

情况如下。

 Vs=+/-5V。 VIN=1Vpp、1MHz 正弦波、RF=10 Ω、RIN=1Kohm

在这种情况下、放大器工作良好。

但是、如果 RIN=0 Ω、输出信号似乎有噪声并且有一点不稳定、我感觉...

我的问题是、OPA2830是否需要 Rin 或 Rf (或两者)?

您会给我 OPA2830的相位裕度吗?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

e2e.ti.com/.../OPA2830-Buffer.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     是您想要的相补角信息吗? 您也可以使用 SPICE 仿真来验证您的电路。

    图39. 开环增益和相位

    OPA2830 TINA-TI Spice 模型 

    OPA2830 TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    我不知道您遇到的噪声。 希望其他人能帮您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dingmin-San:

    非常感谢您的善意!

    我没有注意到...再次感谢。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是相位裕度图、而是开环增益和相位图。 需要用于相补角仿真的负载、  

    此外、对于这些器件、串联10欧姆是一个好主意-或者零欧姆源通常看起来会产生电感、从而在输入晶体管中提供一个本地振荡-精简模型将不会显示这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    您很可能在不插入隔离电阻器的情况下使用示波器探测了 OPA2830的输出。 由于示波器探头电容、这可能会造成问题。 请参阅数据表的图37和38。 另请参阅"驱动电容负载"一节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Michael San!

    我将尝试进行仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的建议!

    我会研究数据表的内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki-San、您好!  

      此外、我想在此添加这 篇可能 有所帮助的博文、其中讨论了具有反馈电阻器的缓冲器可能存在的不稳定性。 但是、正如 Michael 提到的、最好在缓冲器的反馈中使用一个小电阻器。 博客文章中的图5显示了反馈电阻器增加时的相位裕度。 在下面、我附加了 OPA2830在您指定的条件下的稳定性电路设置/仿真、显示了大约59度的相位裕度。

    e2e.ti.com/.../OPA2830_5F00_Stability.tsc

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima-San、

    我非常感谢你的友善!

    这篇博客文章对我很有帮助、让我来研究一下。

    非常感谢您的仿真文件。

    这对我的设计非常有用。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi-San、您好!

     没问题、我很高兴它能提供帮助!

    谢谢、

    Sima