This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2471:有关带分压器的电压跟随器的问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029445/tlv2471-the-issue-about-voltage-follower-with-voltage-divider

器件型号:TLV2471

大家好、我想问一些有关 TLV2471的问题、我想测量高电压 V2 (范围为5-50VDC)、因此我使用了电阻分压器来降低电压 V2、然后将 其连接到电压跟随器(使用 TLV2471)、仿真原理图如图所示。

当我进行实际测试时、我发现 R1的电压为0.219VDC (V2为50V)、它不同于计算值和仿真结果(0.206V)、因为电压跟随器的输入阻抗非常高、我认为它不会影响源电压、 我想知道是什么导致了这个问题? 非常感谢。

除了我对 R3有另一个问题外、我发现 在某些设计中、OPA 的非反相输入端有一个串行电阻器、该电阻器的功能是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器的容差是多少?

    您具体是如何测量电压的? 在 PR1、万用表的输入阻抗将改变电路。

    如果输入电压超出范围、诸如 R3的串联电阻器可保护输入的 ESD 二极管免受高电流的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、电阻器的容差为1%、设备为 Fluke 17B。

    让我对我的测试程序进行批评、当我关闭 V1时、我测得的 PR1电压大约为0.206V、然后打开 V1、 PR1变为0.219V、TL471影响分压器的阻抗?

    另一个问题是:通过在线搜索,我发现在某些电路中电压跟随器的反馈环路中有一个串联电阻器,作者将电阻器值设置为等于输入源阻抗,这是为了消除 IO 的影响,他说的是对吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    断电时、一些泄漏电流会流入 OPAMP 输入端。 这是差异的原因。

    所谓的"输入偏置电流消除"电阻器仅在输入偏置电流较高且几乎相等时才有意义。 对于 TLV2471、这种电阻器毫无意义、因为输入偏置电流非常小、并且可能非常不相等(将输入偏置电流规格与数据表中的输入偏移电流规格进行比较)。

    电压跟随器的反馈环路中的电阻器可能会产生问题、因为与运算放大器的输入电容结合使用时、它们可能会导致不必要的破坏稳定的相位滞后。 因此、在更快的运算放大器中、需要通过相位超前补偿来扩展该技术。

    您也不需要 R3。 R1和 R2具有足够的输入保护。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    经计算的泄漏电流为2.857uA ((0.219-0.206)/4.55*10^3)、 我再次检查数据表、TLV2471的不同输入电阻器是第12个10的功率、比 R1小得多、它们之间的差值有几个数量级、是否会导致如此大的泄漏电流(我认为可能是 PA 级)?

    第二个问题是如何消除此泄漏电流、或者我必须尝试不同的 R1以匹配 OPA 以获得正确的电压?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    该泄漏电流会流动、因为输入电压超过 TLV2471的电源电压。 设置了某种保护电路、可能是 ESD 单元将输入电压钳制到电源轨、从而允许一些输入泄漏电流流动。

    您不应允许输入电压超过电源电压、因为这会损坏 OPAMP。 请参阅数据表的"绝对最大额定值"和"建议运行条件"。 并且您不应期望未供电的 OPAMP 按数据表中的规定工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    为什么您说输入电压超过 TLV2471的电源电压、我重新检查数据表、差分输入电压范围为-Vdd~+Vdd(这里为0~+5V)、公共输入范围也相同、我测得的最大输入电压未超过此范围、因此我无法理解、 您会解释一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为您写了以下内容:

    [引用 userid="493151" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029445/tlv2471-the-issue-about-voltage-follower-with-voltage-divider/3805754 #3805754"]让我对我的测试程序进行批评,当我关闭 V1时,我测得的 PR1电压大约为0.206V,然后打开 V1, PR1变为0.219V,TL471影响分压器的阻抗?[/QUESP]

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    在上一个答复中、我的问题是 PR1电压始终保持在区域范围内(最大值为0.219V)、它不会超过 VDD、因此我想知道您写入输入电压(这里的 PR1)为何会超过电源电压并导致泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    4.55k 不是标准电阻值。 您能否测量电阻器的实际值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron

    我实际上使用了两个9.1k Ω 并联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1电压测量期间的负极引线是连接到系统接地端还是 R1的接地端?

    此时、我怀疑 R1的接地端可能与测量端不同。 您只需更改13mV。 确保所有接地端都处于相同的电压电位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron,

    非常感谢、我再次检查了电路、它们具有相同的接地电位。

    我计划测试更多样本、以观察其他样本是否存在相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时、最好尝试另一个采样。  运算放大器输入似乎在升高电压、这是不正常的。 您可以移除 R3并查看 R1上的电压是否正确、并在5V 电源开启和关闭时保持不变。

    断电时、输入可以接受电流。 然而、在206mV 时、电流将极低(在室温下微不足道)。 测量时、Fluke 仪表将加载电路。 但是、这会降低电压、在这种情况下、电压值不大。