This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2172-Q1:TLV2172输出电流

Guru**** 2512215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1029442/tlv2172-q1-tlv2172-output-current

器件型号:TLV2172-Q1

您好:

PL 参见随附的原理图。

我们尝试通过 Rx 获取大约4mA 的电流。

显然、通过以 Vx 为例、将其设置为2.25V、RX=560欧姆、 我们希望 Vx 能够跟踪 VR。 因此、电桥的总电流将为4mA。

但我们根本不会得到它。 怀疑 TL2172 无法提供任何此类电流。

 我们在哪里可以看到运算放大器输出电流能力的规格? 一些运算放大器确实会说明此类规格...例如 50mA 输出运算放大器...

但我们还有其他限制。

-包装;TSSOP 8

双路

在+/- 4.5至+/- 16V 范围内工作

-SR>5.

GBW>5MHz

除了输出电流能力之外、TL2172还具有所有这些功能。 您能否确认、如果它非常有限、哪种运算放大器适合此封装和动态行为?

我们非常感谢您的任何帮助。

R