This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:THS6222或 THS6012、可实现最小失真0 - 300kHz @ 32V Vcc 200Rload

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6222, THS6012, THS6022, BUF634A, LME49724, TINA-TI, THS4151, THS4150, THS4552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027646/ths6222-ths6222-or-ths6012-for-minimum-distortion-0---300khz-32v-vcc-200rload

器件型号:THS6222
主题中讨论的其他器件: THS6012THS6022BUF634ALME49724TINA-TITHS4151THS4150THS4552

大家好、我正在寻找信号发生器0 - 300kHz、Vcc +/-16V、总输出 Rload 200R (介于+和-输出之间)、Vout +/-14Vmax (+/-56Vpp)、增益3-4V/V (主要是电阻负载)的平衡输出放大器。 最可能的电路是前面带有适当信号运算放大器的复合电路。 主要性能标准是 THD+N 和 IMD。

请推荐您的高速高功率运算放大器中的哪一个? THS6222能否提供比旧 THS6012更低的 THD+N/IMD?

THS6222数据表显示 、对于低于1MHz 的频率、IMD 大幅增加。 THS6012也是这样吗? 是否有办法通过与另一个高增益前置运算放大器的复合连接来避免 THS6222中的 IMD 增加? TPA6120 (THS6012 IIUC 的同级)组件电路在<1MHz 时具有极低的 IMDS。

THS6222数据表 HD2/3图表从1MHz 开始。 增益图从5V/V 开始、器件在增益3-4V/V 时是否稳定? 根据数据表、TPA6120支持1V/V 增益

非常感谢你的帮助。

此致、

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

     感谢您提供所有这些信息。 THS6012将遵循与 THS6022相同的 IMD 与 THD 趋势、但 THS6222的失真性能比 THS6012更好。 如果您正在寻找符合所列规格但失真最低的差分输出;根据您的应用(如果不是 PLC 线路驱动器)、  复合配置中具有高输出 FDA 或缓冲器的音频放大器如何? 我在 这里有相关的配套资料。 直流性能将跟随第一个放大器、但第二个放大器将在200欧姆负载下提供+/-14V 最大输出电流能力。  

     LME49724是一款超低失真器件、能够在+/-16V Vcc 时支持+/-14V、具有足够的压摆率、可支持200kHz 正弦波信号。 BUF634A 在高电压电源下具有足够的输出电流来满足您的要求。 我起草了一个此设置的快速示例、并在下面附加了该示例(TINA-TI 文件)。  

     我们还有 THS4150/THS4151、它在较低频率下对 THS6222的失真性能要求稍高。 但输出电流不足、因此在这里也需要第二级。

    e2e.ti.com/.../Composite_5F00_LowDistortion.tsc

    谢谢、

    Sima   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Sima、  

    LME49724原理图看起来非常好、这部分是由 National MSO完成 的音频 FDA、整个 LME 系列非常出色、Smehow -登录页面已更改为2通道名称? 很难、这是一个具有差分输出的单 FDA -有双通道 FDA、如 THS4552、但这不是其中之一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Michael、

      这正是问题的关键。 它在标头中错误地将此器件称为双通道器件、但列出了正确的通道数。 我将告诉负责此器件的团队。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、非常感谢您的示例和提示。 我将查看您的建议。

    此致、

    帕维尔