主题中讨论的其他器件: THS6012、 THS6022、 BUF634A、 LME49724、 TINA-TI、 THS4151、 THS4150、 THS4552
大家好、我正在寻找信号发生器0 - 300kHz、Vcc +/-16V、总输出 Rload 200R (介于+和-输出之间)、Vout +/-14Vmax (+/-56Vpp)、增益3-4V/V (主要是电阻负载)的平衡输出放大器。 最可能的电路是前面带有适当信号运算放大器的复合电路。 主要性能标准是 THD+N 和 IMD。
请推荐您的高速高功率运算放大器中的哪一个? THS6222能否提供比旧 THS6012更低的 THD+N/IMD?
THS6222数据表显示 、对于低于1MHz 的频率、IMD 大幅增加。 THS6012也是这样吗? 是否有办法通过与另一个高增益前置运算放大器的复合连接来避免 THS6222中的 IMD 增加? TPA6120 (THS6012 IIUC 的同级)组件电路在<1MHz 时具有极低的 IMDS。
THS6222数据表 HD2/3图表从1MHz 开始。 增益图从5V/V 开始、器件在增益3-4V/V 时是否稳定? 根据数据表、TPA6120支持1V/V 增益
非常感谢你的帮助。
此致、
帕维尔