This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180:浪涌电流

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028425/ina180-ina180-rush-current

器件型号:INA180

尊敬的先生:  

我们希望确认是否超过8mA。

我们将电容器连接到 INA 输出。

对于绝对最大额定值的技术规格、最大电流输出为8mA

但对于图19、典型特性超过8mA。

e2e.ti.com/.../INA180_5F00_rush_5F00_current.xlsx

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    很抱歉、请替换之前的附加文件。

    e2e.ti.com/.../4657.INA180_5F00_rush_5F00_current.xlsx

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta、

    e2e.ti.com/.../kenta_5F00_ina180.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至少在直流条件下,该器件不应提供48mA 电流(灌电流为是)。 但是、在短暂的片刻内、大电流可能会流过。 您能否放大脉冲并查看其外观?

    另一种可能性是、测量伪迹会使脉冲看起来比实际大。

    该器件能够提供超过8mA 的直流电流。 但是,该规格旨在保护金属迹线在持续大(>8mA)电流下的长期可靠性。 对于短脉冲、可以放宽此限制。

    当不确定时、限流电阻器应有助于减小电流。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢你的答复。

    嗯、注意到。

    蓝色线波是输出电流。

    峰值电流为58mA。  

    但脉冲宽度非常窄(16us 或更小)。

    您是否确认会造成器件损坏。

    谢谢、此致、

    K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta、

    请记住、INA180输出端未充电的1µF μ F 电容器看起来像是短路、您需要强制 INA180使用短路电流为1µF μ F 电容器充电。 您还可以看到中设置了内部短路保护。 您会通过此方法严重过载 INA180 。 这种情况应是绝对例外、可能每周发生一次左右、但在标准操作期间不会发生异常。

    正如 Guang 已经提到的、您应该添加一个限流电阻器:

    这还将防止由大电容负载引起的不稳定。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta、

    感谢您提供额外的示波器图。 这些脉冲很短。 此外、根据先前的数字(低占空比)、它们彼此之间的距离较远。 我们不会认为这种情况有风险、应该可以按原样使用、或者您可以包含一个小型限流电阻器。

    感谢 Kai 提供了出色的仿真演示。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的合作。

    好的、谢谢!

    我将考虑添加小型限流电阻器。

    此致、

    K. Yamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    你好。

    感谢你的建议。

    嗯、注意到。

    我将考虑添加小型限流电阻器。

    谢谢、此致、

    K. Yamada

x 出现错误。请重试或与管理员联系。