This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我们希望确认是否超过8mA。
我们将电容器连接到 INA 输出。
对于绝对最大额定值的技术规格、最大电流输出为8mA
但对于图19、典型特性超过8mA。
e2e.ti.com/.../INA180_5F00_rush_5F00_current.xlsx
谢谢、此致、
尊敬的先生:
很抱歉、请替换之前的附加文件。
e2e.ti.com/.../4657.INA180_5F00_rush_5F00_current.xlsx
谢谢、
您好、Kenta、
e2e.ti.com/.../kenta_5F00_ina180.TSC
Kai
您好!
至少在直流条件下,该器件不应提供48mA 电流(灌电流为是)。 但是、在短暂的片刻内、大电流可能会流过。 您能否放大脉冲并查看其外观?
另一种可能性是、测量伪迹会使脉冲看起来比实际大。
该器件能够提供超过8mA 的直流电流。 但是,该规格旨在保护金属迹线在持续大(>8mA)电流下的长期可靠性。 对于短脉冲、可以放宽此限制。
当不确定时、限流电阻器应有助于减小电流。
此致、Guang
尊敬的 Guang:
感谢你的答复。
嗯、注意到。
蓝色线波是输出电流。
峰值电流为58mA。
但脉冲宽度非常窄(16us 或更小)。
您是否确认会造成器件损坏。
谢谢、此致、
K. Yamada
您好、Kenta、
请记住、INA180输出端未充电的1µF μ F 电容器看起来像是短路、您需要强制 INA180使用短路电流为1µF μ F 电容器充电。 您还可以看到中设置了内部短路保护。 您会通过此方法严重过载 INA180 。 这种情况应是绝对例外、可能每周发生一次左右、但在标准操作期间不会发生异常。
正如 Guang 已经提到的、您应该添加一个限流电阻器:
这还将防止由大电容负载引起的不稳定。
Kai