This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:在电源关断时出现异常输出模拟脉冲

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1028842/amc1200-abnormal-output-analog-pulse-at-the-moment-of-power-shutdown

器件型号:AMC1200

在电源关断时、我们使用 AMC1200输出异常模拟脉冲。

以下是我的测试条件:

 芯片两端的隔离式5V 电源

2. 将差分输入引脚2和3短接

3. 断开后差速器运算放大器电路并删除 R7和 R10、如原理图所示:

测试结果:在发生电源故障时、amc1200差分输出引脚6和引脚7具有隔离脉冲模拟电压输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个电源电压被关断? 输入或输出电源电压?

    为什么要断开差分放大器与 AMC1200输出的连接? 在关断期间、您会在 U13的输出端看到什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此测试期间的输入共模电压是多少? 我看到负输入和 GND 之间有一个电阻器 R112。  

    我建议将输入端直接接至 GND、以避免输入电压共模限制。

    当 VDD2上的5V 电源供电时、输出共模输出电压通常为2.55V。 我在您的测试中看到、在事件发生之前、输出电压保持在0V。  

    您能否显示电源关闭和另一个输出的波形?