请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1200 在电源关断时、我们使用 AMC1200输出异常模拟脉冲。
以下是我的测试条件:
芯片两端的隔离式5V 电源
2. 将差分输入引脚2和3短接
3. 断开后差速器运算放大器电路并删除 R7和 R10、如原理图所示:
测试结果:在发生电源故障时、amc1200差分输出引脚6和引脚7具有隔离脉冲模拟电压输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.