This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:需要直流偏移漂移信息

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026699/lmh5401-need-dc-offset-drift-information

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMH6401

团队-

通过前端中的 LMH5401支持宽带信号链应用  它需要直流精度;ADC 具有一些内部偏移校正功能、但不确定它是否足以覆盖 LMH5401的贡献以及是否需要额外的温度补偿。

数据表指定了输入失调电压(+/-5mV、最大值)、但并未显示在规格失调漂移中。

图54显示了差分直流偏移电压与温度的关系图、但不确定我们是否可以依赖该图而不提供更详细的统计数据。

我们关注的是从0°C 到60°C 的工作温度、这似乎是一家相当平坦的温度公司

如果您能就此主题提供任何其他意见或数据、我们将不胜感激。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

      LMH5401是一种双极输入、放大器输入的失调电压和温度漂移最低。 正确的图54将为您提供有关失调电压漂移的信息。 此参数将在每摄氏度1-10uV 范围内(在图中的单位 mV 范围内看起来非常平坦)。 我想了解我们是否有更多有关此规格的数据、并将很快返回给您。

      您是否能够共享该器件将连接的 ADC?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH5401的主要重点是通过更高的 F 实现非常低的高清。不仅差分路径的直流误差规格较差、而且输出 CM 偏移和漂移较差、也未指定。 在第11个小时添加了这个小伺服环路电路以提供一个简单的改进 CM 控制的选项-非常稀疏的信息、我通常在 ADC 的级间滤波器末尾使用它、其中 CM 拾取在最终 ADC 输入上。 请记住、许多 ADC 具有采样率相关的输入 CM 电流、如果 IR 下降到 ADC、该电流将导致从 FDA 输出 CM 到 ADC 输入 CM 的直流电平变化-例如在 C ISO R 或级间 滤波器设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael;很高兴再次听到您的声音。  该应用在'5401后(到目前为止)具有 LMH6401 PGA、并且 CM 由该器件复位。  该信号链必须精确到直流、并且希望获得尽可能多的漂移证据-我认为我们可以、但需要确保我们不需要在前端添加额外的偏移校准 。(ADC 后端有一些 但它有点有限、尤其是在您将增益放在它前面之后)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

     很抱歉耽误你的时间。 我已向您发送一封电子邮件、其中介绍了 LMH5401的失调电压和漂移信息。 对于级联 LMH5401和 LMH6401设计、我 在这里提供了相关的配套资料

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。