您好,
我们要求以1mA 的精度测量1mA 至4A 的电流。
对于这些电流范围、INA169放大器的增益/输出误差电压是多少?
要检查哪些参数才能获得无法校准的精度和误差参数。
此致、
D. Meenalochini。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅随附的 Excel 表格、其中显示了给定条件下的总误差分析以及1mA 至4A 的电流范围。
e2e.ti.com/.../Total_5F00_Error_5F00_vs_5F00_Sensedcurrent-_2800_4_2900_.csv
此数据由 在线计算器生成、可在条件发生变化时轻松更新。 请试用计算器、下面是界面的外观:
此致、Guang
您好!
INA169的输入偏移误差电压高达+/-1mV。 这比25µV Ω 分流器上的最小输入电压大40倍。 因此、使用25mR 分流器时、不能在没有大误差的情况下测量1mA。
这种巨大误差无法校准。 可以校准与25µV μ V 最小输入电压或更低输入电压相同顺序的输入失调误差电压。 但输入偏移误差电压不是25µA μ V 的40倍。 请记住、输入失调误差电压不仅随温度变化、还随共模输入电压和电源电压变化。 更重要的是、它还显示了长期漂移。
Kai