This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:INA169放大器在1mA 至4A 电流范围内的精度

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027512/ina169-accuracy-of-ina169-amplifier-for-1ma-to-4a-current-range

器件型号:INA169

您好,

我们要求以1mA 的精度测量1mA 至4A 的电流。

对于这些电流范围、INA169放大器的增益/输出误差电压是多少?

要检查哪些参数才能获得无法校准的精度和误差参数。

此致、

D. Meenalochini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    添加更多输入。

    共模电压= 40V、

    Rsense = 25m Ω

    RL=24K 欧姆

    如果可能、请分享基于 Excel 的错误预算分析表。

    此致、

    D. Meenalochini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的 Excel 表格、其中显示了给定条件下的总误差分析以及1mA 至4A 的电流范围。

    e2e.ti.com/.../Total_5F00_Error_5F00_vs_5F00_Sensedcurrent-_2800_4_2900_.csv

    此数据由 在线计算器生成、可在条件发生变化时轻松更新。 请试用计算器、下面是界面的外观:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Guang、

    我可以在图上看到较低电流范围内的巨大误差。

    假定 的偏移误差可在空载条件下校准、而 Rsense 和 RL 容差引起的误差可在已知负载条件下校准。

    只有非线性误差和总输出误差将不会被校准。

    请确认我的理解是否正确?

    如果是,我们如何计算这些非校准误差。

    为此请求您的支持。

    如有可能、安排 WebEx 会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA169的输入偏移误差电压高达+/-1mV。 这比25µV Ω 分流器上的最小输入电压大40倍。 因此、使用25mR 分流器时、不能在没有大误差的情况下测量1mA。

    这种巨大误差无法校准。 可以校准与25µV μ V 最小输入电压或更低输入电压相同顺序的输入失调误差电压。 但输入偏移误差电压不是25µA μ V 的40倍。 请记住、输入失调误差电压不仅随温度变化、还随共模输入电压和电源电压变化。 更重要的是、它还显示了长期漂移。   

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang/Kai:

    感谢您的详细答复。

    此致、

    D. Meenalochini。