This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:采用单极信号的系统设计

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1027381/ths4551-system-design-with-unipolar-signal

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS8900B

大家好、
我使用 THS4551 FDA 进行设计、以驱动 ADC ADS8900B、

电路对我来说工作正常。
我的输入信号 是5V 范围、因此我调节了增益。
如何针对0-5V 范围内的单极信号配置此电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您拉动了数据表中的电路、并说明了如何将0至5V 输入映射到 ADS8900B 输入范围-嗯、至少是这样

    1.将输出 Vocm 设置为 ADC 的正确 CM 中点偏置

    2、设置 FDA 增益、将5Vpp 输入(它会将其转换为输出端的差分)设为正确的 Vpp、通常为 ADC 输入范围的-0.5dB。 这将取决于您对 ADC 的预期 Vref。  

    该器件很重要、那么您是否真的需要 MFB 滤波器、如果需要、还有什么特性。 在上面的电路中、我还在 ADC 中加入了一个 RC 级、作为我怀疑的滤波器设计的一部分、为 ADC 制造了一个三阶滤波器。 所有这些事情都需要大量的澄清,以便进一步开展工作。