Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8900B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS4551 主题中讨论的其他器件: ADS8900B
大家好、
我使用 THS4551 FDA 进行设计、以驱动 ADC ADS8900B、 
电路对我来说工作正常。
我的输入信号 是5V 范围、因此我调节了增益。
如何针对0-5V 范围内的单极信号配置此电路?