请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA200-Q1 主题中讨论的其他器件:INA200
您好、支持团队、
我可以在数据表中找到以下典型应用。


根据表1、
VOUT_TRIP = ITRIP x RSHUNT x 增益= 1A x 5mΩ μ s x 20V/V = 0.1V
R2 /(R1+R2) x VOUT_TRIP = 15 /(10+15) x 0.1V = 0.06V
因此、我想表1设计在 ITRIP=1A 时无法工作。
数据表中的描述是否错误?
此致、
Takahashi Hirokazu