This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200-Q1:表1中的典型应用参数

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026482/ina200-q1-typical-application-parameters-in-table-1

器件型号:INA200-Q1
主题中讨论的其他器件:INA200

您好、支持团队、

我可以在数据表中找到以下典型应用。

根据表1、  

VOUT_TRIP = ITRIP x RSHUNT x 增益= 1A x 5mΩ μ s x 20V/V = 0.1V

R2 /(R1+R2) x VOUT_TRIP  = 15 /(10+15) x 0.1V = 0.06V

因此、我想表1设计在 ITRIP=1A 时无法工作。

数据表中的描述是否错误?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    是的、这是一个错误。 您需要增加分流电阻器和/或选择增益更高的 INA200。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛并提请我们注意。 正确的做法是、表1中列出的值对于该示例不正确。 Rshunt 的正确值实际上应为50m Ω、而不是5m Ω。 我们已将此更正添加到我们未来的数据表更新中。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis - San

    感谢您的支持。

    我明白了。 我预计数据表将很快更新。

    此致、

    Takahashi Hirokazu