主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
你好
我已经使用 TINA-TI 设计了简单的0.7V 基准电压跟随器缓冲器电路
我之所以选择 OPA365、是因为它具有输入/输出轨到轨以及具有高带宽和良好失调电压的高电流电源。
R1 1 Ω 电阻器用于驱动高容性负载。
但是、我对这种电路的稳定性仿真感到困惑。 可以帮帮我吗?
1. 检查"Vout"(绿色)是否正确、它是 OPAMP 的直接输出。 分析稳定性时、不使用实际输出"Vout2"(红色)?
我认为正确的做法是参考"Vout"引脚、使负输入具有环路增益点。
"Vout"具有大约90度的相补角。 因此它非常稳定

但是、我将在实际应用中使用"Vout2"输出。 还可以吗?
2.是否需要 C1?
我认为它用于环路内补偿、但没有变化、即使我在交流仿真中去掉了 C1。
我不知道为什么。 是否可以去掉该电容器?