This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:使用 TINA-TI 进行 OPA365稳定性分析

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026376/opa365-opa365-stability-analysis-with-tina-ti

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

你好

我已经使用 TINA-TI 设计了简单的0.7V 基准电压跟随器缓冲器电路

我之所以选择 OPA365、是因为它具有输入/输出轨到轨以及具有高带宽和良好失调电压的高电流电源。

R1 1 Ω 电阻器用于驱动高容性负载。

但是、我对这种电路的稳定性仿真感到困惑。 可以帮帮我吗?

1. 检查"Vout"(绿色)是否正确、它是 OPAMP 的直接输出。  分析稳定性时、不使用实际输出"Vout2"(红色)?

我认为正确的做法是参考"Vout"引脚、使负输入具有环路增益点。

"Vout"具有大约90度的相补角。 因此它非常稳定  

但是、我将在实际应用中使用"Vout2"输出。 还可以吗?

2.是否需要 C1?

我认为它用于环路内补偿、但没有变化、即使我在交流仿真中去掉了 C1。

我不知道为什么。 是否可以去掉该电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangbeom、

    您的电路是稳定的:

    e2e.ti.com/.../sangbeom_5F00_opa365.TSC

    不过、应避免电源电压突然关断。 在这种22µF 情况下、μ F 电容器将放电到 OPAMP 输出中、一个高电流尖峰将流经内部 ESD 保护二极管。 使用0.7V 时、可能没有足够的能量来造成损坏。 但我建议电源电压的斜降时间大于1msec、为5 x R1 x C3的十倍(在您的原理图中)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sangbeom 和 Kai、

     感谢 Kai 的仿真、关断电源电压确实是个好问题。  

     对反馈电容器问题进行后续处理。 移除该反馈电容器将 使该电路不稳定:

         

     环路增益相位中的零点(噪声增益中的极点)对于"消除"由容性负载产生的极点而言是必要的、并重新获得该电路的稳定性。

     如果负载电阻是固定的、 另一种补偿方法是使用环外补偿而不是环路内补偿:

       

     

     此外、是的、您可以使用"Vout2"作为实际应用的输出。  

     我们有一个介绍 仿真放大器稳定性 的视频系列、我将在这里链接。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好稳定性检查。 我完全放错了电压表的位置。 我需要学习更多。 祝你度过美好的一天!