This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:精确测量电流环路

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026338/ina228-precisely-measure-current-loops

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件:INA260

您好、先生、

我想使用 TI 电流监控器 IC。

INA260能够比以1.25mA 的增量测量电流更精确吗?

如果不能、您可以推荐更好的 IC 来精确测量4-20mA 电流环路和0-10V 传感器的电压。

较高的电压输入将是一个优势(即24V)。 必须是 I2C 总线。

我还发现了 INA228、如果 TI 能够确认 IC 适合在24V 电压下精确感测4-20mA 电流环路、那将是很好的选择。

什么分流电阻器适合该应用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您使用 TI 论坛。 INA260对于您的特定应用而言可能不是很好。  如果我将系统参数放入错误分析工具(在产品页面底部附近找到)、我会得到以下结果:

    如您所见、误差相当高。

    另一方面、INA228更适合(目前是我们最精确的数字电源监控器)。 使用相同的参数、我们得到该预期误差:

    如您所见、误差显著降低。  但是、这是使用与 INA260中相同的分流器时、 100mΩ Ω 等较大的分流器可以获得更好的结果:

    我还建议查看应用手册"数字电源监控器入门"、网址为 :https://www.ti.com/lit/an/sboa511/sboa511.pdf

    简介还提供了一个设计工具链接、可帮助您根据特定系统参数选择分流器。