请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA228 主题中讨论的其他器件:INA260、
您好、先生、
我想使用 TI 电流监控器 IC。
INA260能够比以1.25mA 的增量测量电流更精确吗?
如果不能、您可以推荐更好的 IC 来精确测量4-20mA 电流环路和0-10V 传感器的电压。
较高的电压输入将是一个优势(即24V)。 必须是 I2C 总线。
我还发现了 INA228、如果 TI 能够确认 IC 适合在24V 电压下精确感测4-20mA 电流环路、那将是很好的选择。
什么分流电阻器适合该应用?
谢谢。