This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:Rsnse 和内部基准澄清

Guru**** 2811755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA229, INA239, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1026064/ina226-rsnse-and-internal-reference-clarification

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:INA228INA229INA239INA238

你(们)好

我们计划在设计中使用 INA266 IC 来感应120mA。 请告诉我们可以使用的 Rsense 值。 在数据表中、我们没有看到任何相同的设计计算。
此外、请告知我们电流感应的内部基准范围。 如果您有任何精度计算、请分享
谢谢、此致
Abishek V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    感谢您使用 TI 论坛。  我们提供了方便的设计工具/应用手册、可帮助您根据系统需求选择合适的分流电阻器、如 需了解相关信息、请访问 www.ti.com/.../sboa511.pdf。 请注意、设计工具的链接位于简介中。

    我们不共享内部基准、但数据表中包含所有相关规格。 如果您对错误源感兴趣、请参阅 https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-introduction-different-error-sources 上的培训系列 

    此外、产品页面底部还有一个误差计算器工具:  

    另一个注意事项是、您可能需要考虑使用 INA228 (I2C)或 INA229 (SPI)、因为这些器件具有更高的精度/分辨率。 如果您正在寻找精度较低的低成本解决 方案、那么您还可以查看 INA238 (I2C)或 INA239 (SPI)。

    以下是 INA228在与上述设置相同的情况下的估算误差: