主题中讨论的其他器件:ADS4229、 LM7705、 THS4551、 THS4561
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我需要将快速差分放大器连接到 ADS4229。
我曾想使用 THS4541、但在200MHz 采样频率下、ADC 的声码为0.87V、THS4541需要0.95V 以上的电压。
还有其他快速差动放大器吗?
非常感谢。
此致、
Yuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
我需要将快速差分放大器连接到 ADS4229。
我曾想使用 THS4541、但在200MHz 采样频率下、ADC 的声码为0.87V、THS4541需要0.95V 以上的电压。
还有其他快速差动放大器吗?
非常感谢。
此致、
Yuki
这是 ADS4229数据表中一个有趣的小问题。
在该较低输出 Vocm 处使用 THS4541的一种方法是使用 LM7705为负电源提供较小的负电压
另一种方法是使用共模衰减器在输出网络中插入较小的 CM 电平位移。 我通常使用输入 CM 共模电流和/或共模移位 R 网络来实现该目的。 例如、使用该规格、
在200MSPS 下、ADC 输入引脚的输入 CM 电流将为300uA -将 THS4541输出 CM 降至0.95至0.87、这将只需要267欧姆的串联输出 R -可能太大、具体取决于所需的信号带宽。 另一种方法是在每个输出线路中使用串联输出 R、将每侧的 R 分流到接地或负电源-这也会使信号衰减、但如果需要、可以用于电平转换到 CM。 在之前的设计中、我已经将其作为具有 CM 电平位移的低插入损耗 RLC 滤波器来实现。 为了更好地发挥作用、您可以将 CM 伺服环路反馈插入分流器 R 的中点。