This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:考虑使用 THS4541、但在200MHz 采样频率下、ADC 的声码为0.87V、THS4541需要0.95V 以上的电压。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4229, THS4541, LM7705, THS4551, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025205/ths4541-thinking-of-using-the-ths4541-but-vocm-of-the-adc-is-0-87v-at-200mhz-samling-and-the-ths4541-requires-more-than-0-95v

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件:ADS4229LM7705THS4551THS4561

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我需要将快速差分放大器连接到 ADS4229。
我曾想使用 THS4541、但在200MHz 采样频率下、ADC 的声码为0.87V、THS4541需要0.95V 以上的电压。
还有其他快速差动放大器吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ADS4229数据表中一个有趣的小问题。  

    在该较低输出 Vocm 处使用 THS4541的一种方法是使用 LM7705为负电源提供较小的负电压

    另一种方法是使用共模衰减器在输出网络中插入较小的 CM 电平位移。 我通常使用输入 CM 共模电流和/或共模移位 R 网络来实现该目的。 例如、使用该规格、  

    在200MSPS 下、ADC 输入引脚的输入 CM 电流将为300uA -将 THS4541输出 CM 降至0.95至0.87、这将只需要267欧姆的串联输出 R -可能太大、具体取决于所需的信号带宽。 另一种方法是在每个输出线路中使用串联输出 R、将每侧的 R 分流到接地或负电源-这也会使信号衰减、但如果需要、可以用于电平转换到 CM。 在之前的设计中、我已经将其作为具有 CM 电平位移的低插入损耗 RLC 滤波器来实现。 为了更好地发挥作用、您可以将 CM 伺服环路反馈插入分流器 R 的中点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还查看了我的参数 I/O 范围表- THS4561似乎是我可以找到的最低输出 Vocm、可能不够快、但在整个温度范围内引用了0.6V 的最小 Vocm。 速度的下一个提升也非常好、THS4551规范了0.7V 最小输出声码。