This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:关于/SHDN 引脚

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1025150/tlv9061-about-shdn-pin

器件型号:TLV9061

大家好、

 

目前,我们使用 TLV9061IDBVR (不是 S 版本),但我们无法获得 TLV9061IDBVR。

因此、我们将 TLV9061SIDBVR (S 版本)作为替代方案。

然后、我们对 S 版本有两个问题。

 

----

[第1季度]

您能告诉我们绝对最大额定值(AMR)的/SHDN 引脚吗?

我们在数据表中找不到 AMR 的/SHND。

 

我们猜 AMR 的/SHND 是“(V+)+ 0.5”。

我的理解是否正确?

----

 

[第2季度]

为了使其工作方式与非 S 版本相同(因此我们不使用/SHND 引脚。 )、我们将考虑以下电路。

如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

 

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在没有任何其他信息的情况下、请使用建议运行条件表中的限值(V–至 V+)。

    2.这是可以的。 但您可以将/SHDN 直接连接到 V+。