This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:用于 PT-1000应用

Guru**** 2814425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1024085/ina326-for-pt-1000-application

器件型号:INA326

嘿、我目前正在使用这个" https://www.ti.com/lit/ug/tidu969/tidu969.pdf "来读取我的 PT-100电路。 我是否可以在三线 PT-1000应用中使用同一电路、进行或不进行任何修改。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我是否可以在 具有或不具有任何修改的三线 PT-1000应用中使用同一电路?

    是的、您可以这样做。 下面是比例式3线 RTD 测量应用手册。   

    由于 PT1000在0ºC Ω 和5Vdc 单电源轨处的电阻为1kΩ Ω、因此电路无法具有更大的增益。 以下示例的增益= 12.5V/V 引脚5上的 Vref = 2.5VDC。 戴维南电阻为250kΩ Ω、戴维南电压为0.5Vcc。 RTD 示例在-30C 至100C 的温度范围内进行仿真、您可以相应地调整电路。 如有必要、您可以略微降低 Vref 并增大电路增益以实现更宽的电压范围。  

    https://static5.arrow.com/pdfs/2013/11/24/3/19/23/744/txn_/manual/slau520.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/slau520a/slau520a.pdf?ts=1628016410799&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    e2e.ti.com/.../INA326-3lead-PT1000-08032021.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我在上面连接了我的 PT-100电路。 您能否验证一下我们为什么需要在 INA326A 的 R2上使用 Vref。  

    检查在没有任何基准电压的情况下工作的 PT-100电路。 当我们将模拟值转换为数字值时、只需要基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    您能否验证一下我们为什么需要在 INA326A 的 R2上使用 Vref?

    对于双线 RTD 温度测量、我认为这是基于0C - 125C 或100Ω- 147.9Ω Ω 仿真得出的结果。

    如果我使用模拟工程计算器检查 INA326、这看起来不错。 如果您将 VCM 置于2.5VDC、则在5V 单电源轨下、Vout 的输出范围将稍微增大。  

    e2e.ti.com/.../INA326--2lead-PT100-08042021.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何增大电压范围、目前介于3.6到4.24之间、但我必须增大该范围而不会增加电路噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    使用 " https://www.ti.com/lit/ug/tidu969/tidu969.pdf " 应用手册中所示的相同方法。 该图是在0-125C 或1kΩ- 1.48kΩ μ F 的温度范围内仿真得出的

    封闭的是仿真:

    e2e.ti.com/.../INA326--3lead-PT1000-08042021.TSC

    最棒的

    Raymond